This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332D:有关 LP87332D 引脚 CLKN/GPO2的问题

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: LP873220, TDA2EG-17, LP87332D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804696/lp87332d-question-about-lp87332d-pin-clkn-gpo2

器件型号:LP87332D
主题中讨论的其他器件:LP873220TDA2EG-17

尊敬的 TI:

当将 LP87332D 与 LP873220结合使用作为为 TDA2EG-17供电的 PMIC 解决方案时、为什么我们应该将 LP87332D 的引脚10 (CLKIN/GPO2)和引脚27 (PGOOD)连接在一起? 为什么我们不能使引脚10悬空?

BR

JASON_Koo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    GPO2似乎设置为5ms 延迟、而 GPO 设置为3.5ms 延迟。 我认为、将其连接到两个 PGOOD 信号的要点是确保不仅所有其他稳压器都处于开启状态、而且还为外部 LDO 提供了足够的开启时间。