This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求建议的 LED 驱动器解决方案

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804739/asking-for-the-recommendation-led-driver-solution

主题中讨论的其他器件:LM3410

大家好、

客户正在寻找 LED 驱动器6S2P (15mA)解决方案来替代 PAM2841。

 

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

以下是客户请求:

输入电压:3V~5V

输出电压:6S2P 白光 LED (LED 电压= 3V)

输出电流为20mAmath

 

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHH、

    我将查看 LM3410。

    此致、