This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:双面布局?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62130, TPS62135, TPS82130, TPS62230, LMZ21701, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804412/tlv62130a-two-sided-layout

器件型号:TLV62130A
主题中讨论的其他器件:TLV62130TPS62135TPS82130TPS62230LMZ21701TPS62821

您好!

对于一些尺寸限制、将所有组件都安装在电路板的同一侧、如在参考布局上、这有点困难: 由于我们需要6个不同的电源轨、我担心不同的转换器彼此太近并开始交互(VOS 或反馈从附近的转换器中拾取开关噪声)。

不过、我确实遵循了数据表的布局指南。  所有导轨的布局方式相同。 仅反馈电阻器值发生变化。
需要特别注意具有短路电流环路、尽可能使用实心接地平面、尤其是 IC 下方和 VOS 线上。

此布局类似于我们已成功使用其他转换器设计的其他电源、但我不知道它是否有某些原因不适用于 TLV62130。 TI 是否知道在现场工作的一些类似设计?

如果我们在生产中推出反馈、我们将不胜感激!

输入电压:6V (如果通过电池供电)至12V (如果通过隔离式 DC/DC 供电)

输出电压:5V、3.8V、3.3V、2.5V 或1.2V、具体取决于电源轨

输出电流:从~100mA (3.3V、2.5V 和1.2V 电源轨)到2.8A (3.8V 和5V)

原理图:

顶层:输入和输出电容器

VSYS 是输入电压

Vout*是输出电源轨

内层1:VOS 和 GND 平面

内部2:GND 平面

内部3:GND 平面和使能/ PGOOD 信号

内部4:GND 平面

底部:IC、电感器、反馈电阻器、SS 电容器、0.1uF 输入电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    这是我在该 IC 产品页面 www.ti.com/.../slyt614.pdf 上为此主题编写的应用手册 。将输入和输出电容器保持在与 IC 相同的层上非常重要。

    但是、我们的器件更小、更适合您的挑战:TPS62135/6和极小的模块 TPS82130。

    此外、如果您级联一些电源、我认为您可以减小很多。 3x 100 mA 电源可由超小型 TPS62230系列的5V 电源轨供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的提示。

    我看到了您的应用手册、非常清晰和透彻。
    我认为添加的过孔不应成为问题、因为计算得出的组合阻抗(~0.3nH)低于典型的0402 MLCC 的 ESL (~1nH)。 但是、由于您建议使用其他方法、我将更改我的设计。

    如果可能、我将尝试保留 TLV62130、因为我们已经对此有一些经验。
    TPS62135看起来不错、但如果它仍然需要单层布局、我不确定总尺寸会有多大差异。
    TPS82130、在 LMZ21701 e2e.ti.com/.../2759173上仍然存在的未解决问题之后 、我们对使用这种类型的模块没有信心。

    TPS62230缺少 PG 引脚、因此这是不可选的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。

    我们需要避免在输入电容器布线中产生任何额外的电感、从而处理开关电流。

    TPS82130是不同设计团队的不同器件、因此它不一定与另一个 TI (或竞争对手)器件存在相同的问题。

    如果您需要 PG、TPS62821可以正常工作。 它比 TPS62230稍大、但仍比 TPS621xx 器件小得多。