This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:我们能否仅将电源开关用于负输入电压?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804653/tps22953-can-we-use-the-power-switch-only-for-negative-input-voltage

器件型号:TPS22953

我需要一个具有使能引脚的电源开关来为负载提供-0.6V 至-1.0V 的电压。 电流小于1A。

我们是否可以将 TPS22953用于负输入电压? 如果它可以工作、我们如何连接电源?

是否有负输入电压的示例原理图。

如果器件 TPS22953无法正常工作、请建议使用另一个正常工作的器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:

    感谢您与 E2E 联系!

    遗憾的是、我们的负载开关器件仅在正电压下工作。 为了正确偏置内部电路和内部控制器、我们需要在输入或 VBIAS 引脚上施加正电压。

    您能详细介绍一下该应用吗? 负电压输入驱动什么?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。