This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22933:引脚可互换?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22933, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804717/tps22933-pins-interchangeable

器件型号:TPS22933
主题中讨论的其他器件: TPS2121

尊敬的 TI 团队:

我认为这很清楚、但我只想确认:TPS22933的输入引脚是可互换的、对吧? BAT、USB 和 DC_IN 似乎具有相同的特性、因此将5V 电源连接到 DC_IN 并将 9V 电源连接到 USB 应该没有问题、对吧? 泄漏电流也没有不同、这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    没错、所有引脚的功能都是相同的、因此只要您保持在器件的绝对最大额定值范围内、就可以根据需要配置输入。

    如果您正在寻找不同的2:1电源多路复用器解决方案、我建议您查看 TPS2121。 该器件还具有其他优势、例如热关断、可调节切换时序、电流限制和过压保护。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。