This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:输出电压与放大器;关闭模式

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804758/tps61220-output-voltage-off-mode

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61099

尊敬的先生,早上好

我使用电池1.7...  TPS61220输入端为2.4V。 我设置3.8V 输出电压。

我不喜欢这样一个事实、即当它关闭(EN = 0)时、输出端有电压。 请报告、是否有类似的芯片、在关闭状态下 、输出端为0V? 或接近0V。  

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir:
    TPS61220具有一个将 SW 连接到 Vout 的二极管。 因此、禁用时、Vout 接近 Vin。 您可以查看数据表中的"功能方框图"。

    我会推荐具有真正负载断开功能的 TPS61099。