This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:异常检测

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804284/tps2410-abnormality-detection

器件型号:TPS2410

大家好、

我的日本客户对 TPS2410有疑问。 问题如下:

虽然外部 FET 由 TPS2410驱动、但在 TPS2410发生故障时、外部 FET 可能会异常过热。

例如、如果 VDD 线路由于 TPS2410故障而内部断开、是否有任何方法可以检测到它?

我想使用 UV 输入来检测 VDD 断开。

通过将 UV 输入连接到 GND、当 VDD 电压为5V 时、PG 输出变为低电平。 当 VDD 电压消失时、PG 输出变为高电平。

当 UV 输入连接到 GND 时、除 PG 输出外、是否对其他任何东西有任何影响?

从方框图中可以看到、除了 PG 信号之外、没有其他影响。

BR

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom Liu、

    将 UV 引脚连接到 GND、通过将 GATE 拉至 GND 来关断 MOSFET、并将 PG 拉至低电平。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当 Vdd 损坏和短路时、器件可能没有电源。

    当 Vdd 因损坏而变为低电平时、将 UV 连接到 GND 将使 PG 拉低。
    但是、如果在这之后 Vdd 丢失、则 IC 不会通电。 这可能会将 PG 引脚从拉低状态释放到悬空状态。

    此致、
    Kari。