请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2410 大家好、
我的日本客户对 TPS2410有疑问。 问题如下:
虽然外部 FET 由 TPS2410驱动、但在 TPS2410发生故障时、外部 FET 可能会异常过热。
例如、如果 VDD 线路由于 TPS2410故障而内部断开、是否有任何方法可以检测到它?
我想使用 UV 输入来检测 VDD 断开。
通过将 UV 输入连接到 GND、当 VDD 电压为5V 时、PG 输出变为低电平。 当 VDD 电压消失时、PG 输出变为高电平。
当 UV 输入连接到 GND 时、除 PG 输出外、是否对其他任何东西有任何影响?
从方框图中可以看到、除了 PG 信号之外、没有其他影响。
BR
TOM.Liu