请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2410 大家好、
我的日本客户对 TPS2410有疑问。 问题如下:
请告诉我们 TPS2410接通延迟。
在数据表图5中、25°C 时的导通延迟典型值为32us
没有最大规格、但应考虑多少?
请告诉我一个提示。
BR
TOM.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Liu Yang、
在5V Vdd 下、25C 下的导通延迟为32us、在整个温度范围内的导通延迟从23us (Tj -40C)到41us (Tj 125C)不等。
这是整个温度范围内-30%至30%的变化。
我们尚未在数据表中保证该规格随温度变化而变化。
因此、根据应用、需要增加额外的裕量。
除了30%的温度变化外、我们还建议保持>50%的裕度。
此致、
Kari。