This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:接通延迟

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802939/tps2410-turnon-delay

器件型号:TPS2410

大家好、

我的日本客户对 TPS2410有疑问。 问题如下:

请告诉我们 TPS2410接通延迟。

在数据表图5中、25°C 时的导通延迟典型值为32us

没有最大规格、但应考虑多少?

请告诉我一个提示。

BR

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    让我回到您的问题上。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    请向我们提供一些相关信息吗?

    BR

    TOM.Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Yang、

    在5V Vdd 下、25C 下的导通延迟为32us、在整个温度范围内的导通延迟从23us (Tj -40C)到41us (Tj 125C)不等。

    这是整个温度范围内-30%至30%的变化。

    我们尚未在数据表中保证该规格随温度变化而变化。

    因此、根据应用、需要增加额外的裕量。

    除了30%的温度变化外、我们还建议保持>50%的裕度。

    此致、

    Kari。