This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24772:最大待机电流是多少?

Guru**** 2509365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802561/tps24772-what-is-the-maximum-standby-current

器件型号:TPS24772

您好!

按"待机电流"、我是指 V (ENHS)= 0V 时的"电源电流"

我的应用由电池供电、因此该参数非常重要。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederic、

    数据表中没有提到过它。 下周早些时候我将再次与您讨论这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    感谢您对此进行深入研究。
    这对我来说非常紧迫、因为原理图已经准备就绪、我需要将设计发布到制造阶段。
    很抱歉耽误你的时间。

    我可能会在待机电流大约为10uA 时"保持运行"。
    100uA 可能会太大。
    我的电源电压不超过7V
    大多数情况下、温度不应超过50摄氏度。

    谢谢、
    Fred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    您何时能够提供一些有关此内容的数字?
    很抱歉耽误你的时间、但我今天需要做决定。

    谢谢、
    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    对拖延答复表示歉意。 挖掘您请求的数据需要时间。
    根据我的理解、待机电流将大于10uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    我可以接受10uA。

    它可以多大?

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    实际上、您必须对流入 VDD、ENHS、OV SET、FSTP、SENM 等不同引脚的待机电流以及通过 ENHS 和 OV 引脚上的电阻分压器从 VDD 流向 GND 的电流进行汇总。
    遗憾的是、我们没有所有这些引脚的待机电流数据。
    很抱歉、我们无法在这里为您提供帮助。