This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:两个问题、一个与输入峰值电流有关、另一个与输出电压的过压可能性有关

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804307/tps61046-two-questions-one-is-related-to-the-input-peak-current-the-other-is-related-to-overvoltage-possibility-of-the-output-voltage

器件型号:TPS61046

对于一个问题、

我们在 TPS61046 电路中使用10UH 电感器、并且遇到了输入峰值电流在负载即将到来时将高达680mA 的情况。

在我们将电感器更改为1uH 后、输入峰值电流将降至330mA。 我查看了数据表、它给出了第12页的公式。

IL (P)=IL (DC)+ΔIL (P-P)/2

ΔIL (P-P)=Vin*(Vout+0.8V-Vin)/L*FSW*(Vout+0.8V)

根据公式、如果 L 更大、ΔIL (P-P)将更小,μ H、电感器峰值电流 IL (P)将更小、但我们看到相反的结果。

您能帮助解释原则并向我们提出建议吗?

另一个问题是、

输出电压是否完全由反馈控制、我的意思是它不会提供比我们在任何时候设置的更大的电压、尽管我们只是将输出电压设置为9V、但它是否可以输出28V 电压?

我们的客户担心升压电路、如果出现这种情况、电压将导致负载器件 damaged.please 帮助确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生:
    您是否可以分享线圈和 Vin/Vout 的波形?
    负载是否平稳增加?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的快速响应、我向您发送线圈电压和电流的波形、以进行双校验。

    负载、加电时会快速升高、负载是 OLED 面板、最大灌电流大约为20mA。

    另一个问题、请帮助确认我的第二个问题、因为我们的客户现在做了一些安全认证、他们担心这个问题。

    e2e.ti.com/.../TPS61046-issue.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:先生
    如果达到峰值电流、则转换器将限制峰值电流。(IPEAK 最小值为600mA)

    SO IL (P)=IL (DC)+ΔIL (P-P)/2 =>IL (DC)=IL (P)-ΔIL (P-P)/2;较大的 ΔIL (P-P)、较小的 IL (DC)。


    对于第二个问题、如果 FB 分压电阻设计良好、则不会超出目标值太大。 如果 FB 电压由于某种原因上升至1.2V、则 Vout 目标将固定为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、
    1、您的意思是 IL (DC)是否等效于浪涌电流?我认为浪涌电流使用 IL (P)作为参考、因为数据表将 IL (P)定义为电感峰值电流、将 IL (DC)定义为电感直流。
    2、所以如果反馈正常、输出仍然正常。我们想知道 FB 电压上升到比我们所做的设置更高的电压的可能性、客户对此有疑虑、这会影响安全性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    如果您有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    除了我昨天已经评论过的第一个问题之外,我没有其他问题,因为 IL (DC)有要计算的公式(在数据表第12页上):IL (DC)=VOUT*IOUT / VIN*η,它与电感无关。

    非常感谢您花大量时间为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    但 ΔIL (P-P)与电感有关。

    TPS61046是具有1MHz 固定开关频率的器件。 对于恒定的 Vin、Vout、可以计算占空比。 您可以检查公式2。 数据表中。

    您提到的公式:IL (DC)=VOUT*IOUT / VIN*M η Ω 也适用于几乎情况。 但是、如果它满足转换器的限制、它就无法为目标 Iout 和 Vout 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中列出的电感峰值电流的最小值为600mA。