This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:输出精度

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803000/tps62175-output-accuracy

器件型号:TPS62175

尊敬的先生。

我的客户现在正在使用 TPS62175设计他们的系统。

他们对输出精度有一个疑问。

在 PWM 模式下、它在数据表中定义为±1.8%。

它是否包含外部电阻分压器的容差?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    PWM 模式下±1.8%是器件的规格、不包括电阻分压器的容差。 数据表中指定了 IC 性能、系统的侧面组件选择由客户决定。

    我们建议使用精度为+/-1%的电阻器、您还可以查看以下有关电阻桥电阻器选择的应用手册、"="">http:/www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf" title="SLYT469"> www.ti.com/.../slyt469.pdf

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    我没有听到您的反馈。 您对 TPS62175还有任何疑问吗?
    否则、我将关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Dorian