请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62175 尊敬的先生。
我的客户现在正在使用 TPS62175设计他们的系统。
他们对输出精度有一个疑问。
在 PWM 模式下、它在数据表中定义为±1.8%。
它是否包含外部电阻分压器的容差?
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sakai-San、
PWM 模式下±1.8%是器件的规格、不包括电阻分压器的容差。 数据表中指定了 IC 性能、系统的侧面组件选择由客户决定。
我们建议使用精度为+/-1%的电阻器、您还可以查看以下有关电阻桥电阻器选择的应用手册、"="">http:/www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf" title="SLYT469"> www.ti.com/.../slyt469.pdf
非常感谢!
此致、
Dorian