This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供降压/升压转换器建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS630250, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802065/asking-for-the-buck-boost-converter-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS630250TPS63802

大家好、
您是否会推荐单路降压/升压解决方案?
Vo=3.3、1A、VIN=3~5V


BR、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott

    TPS630250非常适合。 有一个采用 WCSP 或 QFN 封装的可调节版本、和一个仅采用 WCSP 封装的3.3V 固定版本。
    TPS63802具有较低的 IQ、但仍处于预量产阶段。

    是否有任何其他要求、例如封装、IQ、效率或其他特殊功能?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳