主题中讨论的其他器件: LM5122、 LM5170、 TPS43061、 TPS40210
尊敬的论坛:
我正在尝试使用 TPS43060芯片创建同步升压转换器。
这是我的问题。 我已经浏览过 Web Bench、(在尝试使用其他芯片实现此目标之后、我感到惊讶)它确实允许我拥有以下内容:
输入电压 20V 最小值
输出电压为53v
输出电流20A
Freq 540khZ (WebBench 提供)
到目前为止还不错 但 Web Bench 说"无法从可用的数据库中找到 MOSFET、因此使用了理想的 MOSFET "
我的下一步是... "我可以在每个点上并联2个 MOSFET 吗?".... 从我的理解来看、这个想法的关键问题是 CGS 、对于这种类型的转换器来说、CGS 必须非常低。 驱动器的栅极拉电流/灌电流容量。
虽然我没有看到过将并联 MOSFET 用于同步升压转换器的任何设计、 但一位专家能否建议我这样做以获得所需的功率?
我发现一个看起来具有良好潜力的 FET、如果单独使用(单个)、但虽然它的 RDS 仅为1.5mR、但其 CGS 为168nC。
如果我使用这样一个 FET (据称针对同步整流器转换器进行了优化) 、这个 CGS 会给我带来不可克服的问题、也许43060驱动器过热或者只是不可接受的开关损耗。 (如果有的话,我可以使用频率较低的较大电感器)。
目前,我的扼流圈是一个间距为1mm 的 ETD49,但我可能需要移至一个较大的软铁环,以具有较低的铝,以达到所需的 L。 (ETD49上1mm 的间隙可得出 AL 为300nH、但在 Web Bench 设计中、 我需要1.5uH 的扼流圈... (540khz)
欢迎提供指导。
Julian