This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041 SCP (短路保护)功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804658/lm5041-lm5041-scp-short-circuit-protection-function

器件型号:LM5041

您好!

客户正在寻找 LM5041的短路保护、当输出短路时、该 IC 如何防止 PWM 并实现 SCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shenua、
    LM5041具有过流保护感应输入引脚 CS。
    如果 CS 超过0.5V、输出将进入逐周期电流限制、如果 CS 超过0.6V、则会禁用输出并启动软启动。
    在评估板上、输入电流通过 T! 这将保护系统免受过流情况的影响。
    本文档对该操作进行了说明
    www.ti.com/.../snva560.pdf
    此致
    John