This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:TVS 和肖特基二极管选择

Guru**** 2581185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802906/tps25925-tvs-and-schottky-diode-selection

器件型号:TPS25925

您好、专家、

我查看了用于 TVS 和 肖特基二极管的 TPS259250数据表、其中显示了这是可选的、看起来很不错。

但想知道使用它们的条件是什么?  

当我们处于设计阶段时 ,需要如何评估 TVS 和肖特基二极管?

以及如何选择合适的 TVS 和肖特基二极管来满足设计需求?

谢谢、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    输入端和输出端的路径电感决定了 I/p 处的 TVS 二极管和输出端的肖特基二极管的需求。

    正如您在数据表中看到 的、公式18给出了当器件中断故障电流时在输入端产生的瞬态电压尖峰。 这需要 TVS 具有适当的钳位电压、以保持 ABS 中的输入电压。 最大 TPS25925器件的性能。 同样、需要肖特基二极管来续流输出电流、以钳制输出端的负电压。

    建议使用 TVS 二极管 SMBJ16A-13-F 和肖特基二极管 B320A-13-F。 该附件提供了有关 TVS 二极管选择的信息

    e2e.ti.com/.../TVS-Clamping-in-Hot_2D00_Swap-Circuits.pdf

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    希望您的问题得到解答。 如果您没有更多问题,我们可以关闭此主题吗?