This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585PEVM-030:瞬态性能和 CFF 设计

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803114/tlv62585pevm-030-transient-performance-and-cff-design

器件型号:TLV62585PEVM-030
主题中讨论的其他器件:TPS56637

您好~

目前、客户正在评估 TLV62585XDRL、发现其瞬态不够好。

他的测试条件是

输入:5V 或3.3V

2.输出:1.2V/3A

电感:1uH

输出电容:22uF x2

从0A 到3A 的瞬态

此结果80mVp-p 和22pF 将提高到68mVp-p

33pF 约为65mVp-p

是否有任何 LC 和 CFF 设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    您能否在 FB 两端共用电阻分压器、以便我给出有关最大 CFF 值的建议?
    最大 Vp-p 规格是多少?



    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Excel、

    目前、客户正在使用100K-100K 进行1.2V 输出。
    实际上、最好为不同的输出配置提供表。

    最大 Vp-p 规格是 Vout 的+/-5%、最好有足够的裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的快速响应。

    可通过两种方法来减小瞬态负载期间的电压偏差:1)增大 Cout < 100uF 和/或2)增大 CFF。 在这两种情况下、都需要检查环路稳定性、以便相位裕度大于45deg。 我随附了根据您的应用优化 CFF 的应用手册。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../feedforward-cap_5F00_slva289b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Excel。

    很高兴在数据表中提供建议的组件值、下面是 TPS56637的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    我们非常感谢您的反馈、我们将考虑管道中的器件。


    此致、
    Excel