请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62585PEVM-030 主题中讨论的其他器件:TPS56637
您好~
目前、客户正在评估 TLV62585XDRL、发现其瞬态不够好。
他的测试条件是
输入:5V 或3.3V
2.输出:1.2V/3A
电感:1uH
输出电容:22uF x2
从0A 到3A 的瞬态
此结果80mVp-p 和22pF 将提高到68mVp-p
33pF 约为65mVp-p
是否有任何 LC 和 CFF 设计建议?