请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2845A 大家好、团队成员。
客户询问我的问题如下。
1.是否 实际发生了以下情况下的启动时间需要20秒。
DC180V
启动 R..188k Ω(有4个串联的电阻器(47k)。
Vcc.470uF 的电容
基本来说、启动时间需要4秒、但客户发现只需要20秒。
不过,我知道很难假设,我们可以预期什么根本原因?
当客户更换 Vcc 盖时、客户看到过一次、从未发生过。