This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:启动时间

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803558/uc2845a-start-up-time

器件型号:UC2845A

大家好、团队成员。

客户询问我的问题如下。

1.是否 实际发生了以下情况下的启动时间需要20秒。

DC180V

启动 R..188k Ω(有4个串联的电阻器(47k)。

Vcc.470uF 的电容

基本来说、启动时间需要4秒、但客户发现只需要20秒。

不过,我知道很难假设,我们可以预期什么根本原因?

当客户更换 Vcc 盖时、客户看到过一次、从未发生过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaharu、
    启动时间与 Vcc 引脚上的 R 和 C 值直接相关。
    您可以使用您使用的值预期88秒的时间常数。
    这是您寻找的根本原因。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、谢谢。

    作为我的计算器、180Vdc 达到9V (UVLO 开启) 4.5ms。
    20毫秒是怎样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外,我想请您了解我们如何测量 IC 从关断到导通的时间?
    不过、从 IC 获取电压需要一段时间、
    客户告知 IC 唤醒的时间(如果条件是180Vdc、188k Ω 和470uF、则为4ms)

    然后、对于客户看到"20ms"的情况、可能是什么根本原因导致了 IC 唤醒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu Takahashi、您好!

    输入为180V 时、电容器充电大约需要4秒钟、最高 Vcc (ON)= 8.4V。

    为了验证这一点、您需要使用示波器并获取 Vin 和 Vcc 的图。

    如果您看到的时间较长、则需要验证 R 和 C 值以及输入电压。

    一旦通电、输入电压是否为180V?

    您需要使用一些实际测量来验证测试条件。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为这只是一次、所以客户没有波形。
    客户检查了 Vcc 和 Vin 来测量时间。

    将"唤醒时间"从4S 增加到20S 会出现什么因素?

    启动电流是否与此现象相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaharu Takahashi、您好!
    如果测试不可重复、则可能是机械问题。
    可能是间歇性焊接连接
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、John - San

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气