This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:UCC2845A#39;s UVLO

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803554/uc2845a-ucc2845a-s-uvlo

器件型号:UC2845A

大家好、团队成员。

"启动阈值"和"接通后的最小工作电压"是什么意思及其不同?

我们如何使用以下2个不同参数?

存在2种不同电压的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaharu、
    随着输入偏置电源电压(Vcc)的增加、启动阈值是 IC 开始工作时的电压。
    这通常称为 Vcc (on)或 UVLO (on)
    如果您从 Vcc (on)值降低输入电压、IC 最终将关闭。
    这被称为"接通后的最小工作电压"。
    它也称为 Vcc (off)或 UVLO (off)

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么有2种不同的电压重叠?

    ・启动温度保持 UVLO 开启:7.8V ~ 9V
    ・μ A UVLO 最小关闭 :7V ~ 8.2V

    "UVLO on 7.8v"在8.2V (UVLO 关闭)中介绍。
    这是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 UVLO (ON)值与下面的括号()中对应的 UVLO (OFF)一起列出、用于 UC2845A

    这些值取自您的第一个帖子中的表格 :

    7.8 (7)  

    8.4(7.6)

    9 (8.2)

    每个值之间存在0.8V 的差异。

    例如 、如果器件在9V 电压下导通、它将在8.2V 电压下关断

    没有重叠。

    此致

    John