This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:LED 闪烁

Guru**** 2520300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, LM3643, LM36010, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802220/tps54201-blinking-led

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件: LM3643LM36010LM3644

您好!

我想使用模拟模式下的 TPS54201命令来调光 LED 的功率。

但是、我还想让 LED 以可变频率(0至1000Hz)闪烁。
是否可以使用 TPS54201执行此操作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Delmas、
    是的、TPS54201可以支持升压模拟或 PWM 调光模式。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道。
    我已经购买了 TPS54201EVM 并尝试了。 它可以与模拟和 PWM 模式良好配合、从而改变 LED 的功率。
    但我还想让 LED 闪烁、而不是在连续模式下闪烁。
    我认为我可以使用 FB 引脚来实现这一目的、但我看到保护延迟很重要、因此频率不能很高(我需要大约1000Hz)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Delmas、
    很抱歉、您对闪烁的含义不了解、因此您使用 FB 引脚实现闪烁的理想情况是什么?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为不可能使用此 CI 执行我想要的操作、我希望更改它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Delmas、
    是的、对于闪烁功能、您可以使用我们的闪存驱动程序来实现。 您可以参阅 LM3643/LM3644.Lm36010等。
    此致
    肖恩