This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:LM25119:负载瞬态问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804612/lm25119-lm25119-transient-of-load-issue

器件型号:LM25119

尊敬的先生:

如以下瞬态负载波形(输出电流5A 至0A 瞬态)、输出电压过冲在200mV 以上过高、  

VIN=20V ~ 36V、 Vo=12V/34A、电路设计交错模式(请参阅数据表第32页的电路)

DEM 引脚=悬空(可提高轻负载效率)

RT=22K Ω(Fosc=220KHz);输出楔块(L1=L2)=3.3uF、  

斜坡(R14+ C20)=73.2K 欧姆+ 820pF; COPM1 (R7 + C17 +C16)= 49K + 682pF + 100pF

L1=L2=3.3uH 是否为低电平? 6.8 μ H 是否正常?

请仔细查看并提供建议(如何改善瞬态过冲)。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题在另一个线程中受支持。
    我将关闭这个。

    谢谢