This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:关于 Vreg UVLO 和迟滞

Guru**** 2589890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801029/tps54228-regarding-vreg-uvlo-and-hysteresis

器件型号:TPS54228

大家好、团队成员。

我是否可以确认我的理解是否正确?客户询问了我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以用"保证"一词来理解它们。 这意味着我们保证低于3.45V VREG、器件肯定会关断、电压绝对不会超过4.05V。 该范围基于对大量器件的测试、我们无法保证特定器件的特定电压。 与迟滞 VREG5电压相同、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Iven-San

    在此感谢您的评论。

    让我确认一件事。

    对于迟滞、
    如果器件变为 UVLO、即使电压发生变化(0.13V ~ 0.48V)、它也将处于 UVLO。 正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、不正确。 "如果器件变为 UVLO、即使电压发生变化、器件也会处于 UVLO 状态"、这是正确的。 但范围可能为(-0.13V 至0.13V)、也可能为(-0.48V 至0.48V)、我们保留两个值之间的范围。 谢谢。