This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:&quot 的定义;温度和负载补偿"

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804547/bq27426-definition-of-temperature-and-load-compensation

器件型号:BQ27426

你(们)好。

芯片以3种形式提供大多数指标:原始、补偿、过滤...  

当它们被标为"负载和温度补偿"时、是否使用"瞬时"电流测量? 还是表示应用典型用例的平均值?

例如:

-如果在100ms 内电流尖峰为200mA、但平均电流消耗为15mA (芯片可在多个电池周期内平均)-补偿算法使用哪一个?   

感谢您的帮助、

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickael、

    平均电流是使用的电流。 补偿值和滤波值经过数学调整、可提供更好的用户体验。

    谢谢
    Onyx