This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:COMP 引脚值

Guru**** 1819130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802651/tps61178-comp-pin-value

器件型号:TPS61178

您好!

我已经应用另一个帖子来检查 TPS61178 FB 引脚设置、但我看到您的 AE 提到的 COMP 引脚值应该更改、

我已附上 TI WEBENCH 的参考设计、请帮助检查其 COMP 引脚值是否合适。 谢谢!

Jeffe2e.ti.com/.../TPS61178-8V-to-12V-3A-3.3uH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    对于此应用、我建议您遵循 tps61178EVM 中的组件值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    因此、根据我的应用电压条件、您仍然建议遵循 EVM COMP 值6800pF 和15k Ω? 谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    是的。 这些补偿组件可覆盖此应用