This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:?我们无法使用 WEBENCH 设置最大电压的原因是70

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804512/lm5118-q1-why-we-can-not-set-the-max-voltage-is-70-using-webench

器件型号:LM5118-Q1

降级:

?使用 WEBENCH Δ I 将最大电压设置为70

仅设置51V、请。 请帮助提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    我们需要联系我们的 webench 小组。 它似乎受到 Webench 库中可用组件以及参考 PCB 布局的限制、并且会导致散热问题。 一个诀窍是将环境温度降低到-35C、Webench 将为您的电压和负载范围创建一个设计。 然后、在设计 PCB 时、应注意散热。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi。