This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:高侧 PMOS FET 问题

Guru**** 2514905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804093/tps61021a-question-on-high-side-pmos-fet

器件型号:TPS61021A

参考数据表中的功能方框图、升压转换器高侧 PMOS FET 的开关布置是什么?它的用途是什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    它是一个非常简化的块。 它只是意味着可以控制流经 FET 的电流。与带体二极管的 PFET 不同、该电流可以流过体二极管。  如果电流关断、则无法流经该上部 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回答。 如果能得到更详细的功能图、那将会很棒。

    但我的主要问题是、具有所示开关布置的高侧 FET 是否能够提供反向偏置保护以避免电流从输出侧流向输入侧?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    是的、此高侧 FET 可提供反向偏置保护、以避免电流从输出侧流向输入侧。 当您在输出侧添加外部电压时、它无法从输出侧流过输入侧。