This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041C12:LM4041C12IDCKR:100ppm/℃的含义是什么? 在哪里℃100ppm/̊ C 上不同平均温度系数的温度漂移?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4041-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804449/lm4041c12-lm4041c12idckr-what-s-the-meaning-of-100ppm-where-to-check-the-temperature-drift-for-different-average-temperature-coefficients-on-100ppm

器件型号:LM4041C12
主题中讨论的其他器件:LM4041-N

你(们)好  

客户想要了解:

LM4041C12IDCKR:100ppm/℃的含义是什么? 在哪里℃100ppm/̊ C 上不同平均温度系数的温度漂移?

为什么基准电压是图1中如此大的偏移? 但从图5可以看出、基准电压偏移漂移很小、如何理解?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    从这个旧的数据表中可以看出、这似乎是一个拼写错误。 此图假设基准电压(%)而不是基准电压(V)。
    该图应与 LM4140-N 数据表上的图类似。
    在 LM4140-N 型号的器件上是正确的。
    www.ti.com/.../lm4041-n-q1.pdf

    我建议使用 LM4041-N、因为它具有更多的电压选项和型号可供您使用。