This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150 VDD 电容值

Guru**** 2520050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804025/bq25150-bq25150-vdd-cap-value

器件型号:BQ25150

大家好、

我的客户正在为 BQ25150的 VDD 输出选择电容。 在我们的数据表中、它描述了 VDD 输出的典型值为1.8V。 我的问题是:

VDD 输出的最大值是多少?  

2. VDD 需要一个连接到 GND 的4.7uF 电容。 为了使电容器尺寸更小、客户希望使用4.7uF/6.3V (0201封装)电容器、而不是4.7uF/10V (0402封装)。 那么、可以在这里使用6.3V 电容器吗?

谢谢。

此致、
韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    我正在检查 VDD 的预期最大值。

    该电容器在2V 时的降额值是多少?

    谢谢、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    根据仿真结果、我们可以预期 VDD 的精度约为+/- 5%。