This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86360Q5D:ESD 额定值

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD86360Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804103/csd86360q5d-esd-rating

器件型号:CSD86360Q5D

大家好、

我的客户想问 CSD86360Q5D 的 ESD 额定值。 我尝试查找它、但遗憾的是、数据表中没有 ESD 额定值的数据。

期待您的回复。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renan、您好!
    感谢您提出问题。 CSD86360Q5D 通过750V HBM 和2000V CDM 标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供此信息。 我是否可以知道为什么数据表中不包含此信息?

    此致、

    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renan、您好!
    很棒的问题! MOSFET 供应商通常未在其数据表中提供 ESD 测试结果。 可能应该包含该数据、但我们没有计划使用该数据更新我们的数据表。 我将向您发送一封包含其他信息的电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Renan