This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:最大输出电容

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P, TLV759P, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804265/tlv758p-maximum-output-capacitance

器件型号:TLV758P
主题中讨论的其他器件: TLV759PTPS7A90

您好!

我想知道当负载具有5 x 100uF 输出电容(DAC 使用多个 Vref)时、TLV758P 是否存在任何问题。 负载电流约为100mA、输出为5V。

从数据表中可以看出、最大输出电容为220uF。 我发现大多数 LDO 具有220uF 的输出电容。

如果有任何问题、请告诉我如何解决。

还是 TLV759P (1A)器件会更好?

谢谢。

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gim、

    TLV758P 经设计、测试和表征、最大输出电容为220uF、如数据表所述。 因此、这是建议使用的最大电容器。

    如果您希望在应用中具有更高的输出电容、我们强烈建议您进行原型设计、因为您将在数据表建议之外使用 LDO。 尤其是、在执行启动、关断和负载瞬态测试时、应监测示波器上的输入和输出电压、以确定性能是否满足您的应用要求。

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    TLV759P 还针对220uF 的最大输出电容进行了设计、测试和特性鉴定。 因此、不建议使用该稳压器。 TPS7A90是一款500mA LDO、能够满足您的预期输出电容。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈。 我已查看 TPS7A90数据表,其中没有说明最大输出电容值。 它规定10uF 是建议运行条件下的标称电容。

    您能否提供此器件的最大输出电容值?

    谢谢。

    GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gim、

    我们已将 TPS7A90与超过500uF 的输出进行比较;因此、我们预计不会出现任何适用于您的应用的问题。 我们没有针对该器件的建议最大输出电容器。

    非常尊重、
    Ryan