This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:无负载断开功能、EN=H、OUTP=16V、EN=L、OUTP=0V?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803828/tps61178-without-load-disconnect-function-en-h-output-16v-en-l-output-0v

器件型号:TPS61178

您好!

我使用不带负载断开功能的 TPS61178、但我希望 EN 信号能够控制输出电压。 描述如下:

如果 EN=H (3.3V)、输出=16V、

如果 EN=L (0V),输出=0V, 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    当输入电压高于 UVLO 上升阈值2.7V 并且 EN 引脚被拉至高于1.2V 时、TPS61178X 被启用。 当 EN 引脚被拉至低于0.4V 时、TPS61178x 进入关断模式并停止开关。

    因此、您应该将 Vout 目标设计为16V。
    如果禁用转换器、转换器将停止开关。