This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54239E:高度易受 ESD 影响

Guru**** 2639145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54239E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801599/tps54239e-highly-susceptible-to-esd

器件型号:TPS54239E

您好!

我在其中一个项目设计中使用 TPS54239E、发现它非常容易受到 ESD 的影响。 导致 MCU 复位的 ESD 事件非常频繁、这是一个已知问题吗? 是否有解决此问题的建议?

下面是供您参考的原理图。

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看起来 MCU 易受 ESD 事件的影响、转换器器件本身就具有 ESD 保护。 由于该器件不会产生非常高的峰值电压、从而导致电源 ESD 损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经通过将 TPS54239E 替换为线性稳压器(LM1085ISX-5.0/NOPB)进行了验证、由于 ESD 事件导致的 MCU 复位降低了~50%(几乎是100%)。  根据我的理解、TPS54239E 可能会由于 ESD 而错误检测 OVP、因此5V 输出将不稳定并导致 MCU 复位。

    谢谢、

    Alan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您澄清 一下 ESD 事件是什么以及它会注入什么电路点吗? 此外、您能否探测5Vout 以查看输出是否稳定? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    "ESD 事件"是由 ESD 枪生成的、我们会进行+/-4kV 直接连接和+/-8kV 空气连接。 这是 CE 认证的要求之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随附图片显示了由于 ESD 事件而下降的5V 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    快速输出行为主要由输出电容器和负载决定、发生 ESD 事件时、即使转换器停止工作、也不会发生快速输出变化。 在输出电容器上、看起来会产生非常大的灌电流。 请检查它、您可以更改为更大的电容器、波形将发生变化。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    我们发现根本原因就在我们身边、感谢您的支持。

    谢谢、

    Alan