This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117-33输入电压电平

Guru**** 1815240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804487/tlv1117-tlv1117-33-input-voltage-level

器件型号:TLV1117

大家好、我想使用 TLV1117-33将12伏输入转换为3.3伏输出。 我已经检查了 IC 的数据表、其中的页码是 4表示建议的工作输入电压为4.7V 至15V、但在第6、7页的电气特性中提到 的:VIN=4.75V 至10V、IOUT=0至800mA 输出电压为3.3伏。  因此、请确认此 IC 是否支持上述将12伏转换为3.3伏的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwajit、

    电气特性表将说明用于特定测试的测试条件。  在整个负载和温度范围内、TLV1117的最大压降为1.3V。

    因此、您将能够在4.7V 的输入电压下实现3.3V 的稳压输出电压

    非常尊重、

    Ryan