This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:电流限制问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802006/tps63020-current-limit-questions

器件型号:TPS63020

您好、E2E、

我有一个(希望是)关于 TPS63020的简短问题。  在数据表的说明部分(8.1)中、它表示升压电流可高达2A。  但是、为什么这不是4000mA 开关电流限制的函数、而是标记为协议语句?  这是升压模式下的实际电流限制还是仅推荐条件?

如果在升压模式下消耗的电流超过2A、这是否会影响 PG?  是否存在过流跳闸事件?  在这种情况下、PG 信号是否会被拉低?

谢谢!

Russell  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    最大输出电流是开关电流限制的函数。 开关电流限制是一个恒定值、通常约为4A、而最大输出电流取决于运行模式。

    在降压模式下、输出电流高于输入电流、开关电流限制出现在升压器件的持续导通高侧开关中。 因此、在降压模式下、最大输出电流与开关电流限制相同。

    在升压模式下、输入电流高于输出电流、并且开关电流限制出现在降压器件的常开高侧开关中。 同时、输出电流将具有较低的值。 根据输入和输出电压的不同、升压模式下的输出电流可高达2A (实际上、即使高达2.5A、查看图1中 Vin 介于3V 和3.8V 之间的黑色曲线)。

    当达到开关电流限值时、输出电压开始下降。 当输出电压降至低于标称电压的特定百分比时、PG 引脚变为低电平。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Milos、
    感谢您的快速响应。 是的、这与我的理解更加一致。 我意识到更改数据表可能很困难、但当我们说"在升压模式下、输出电流可以高达2A 时、8.1节可能会令人困惑。" 您可能需要研究如何更改它。

    我很好奇、我们是否有与图1类似的3.3Vout 数据? 如果是、您可以离线共享吗?

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russel、

    感谢您指出这一点、我们将把它添加到我们的更改日志中。

    Vout=3.3V 时的数据如图2所示、适用于固定输出电压版本、但也适用于可调版本。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳