This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:TPS63030的有效电流

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801195/tps63030-quescient-current-of-tps63030

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件: TPS63802

您好!

我想问一下、TI 是否有 一个与 TPS63030类似但静态电流值较低的降压/升压稳压器? 下图  是从 TPS63030 DS 剪切过来的。

假设电池容量为17Ah、使用寿命为10年、TPS63030的能耗为35uA * 24小时* 365 * 10 / 1000000 = 3.07Ah、总能耗约为20%。

此致、

马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei、

    消耗的能量实际上会更高。 IQ 是一个器件参数、在计算时、您需要高于 IQ 的空载输入电流。 如何通过 IQ 估算空载输入电流、您可以在本应用手册中找到:

    IQ:它是什么、不是什么以及如何使用它

    TPS63802是 µA µA 降压/升压器件、目前具有最低的 IQ、通常为11 μ A、因此空载输入电流低于20 μ A。 它目前处于预量产阶段、但仍可提供样片。

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳