This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:关于反相升压转换器的效率。@SVLA317B

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804214/tps54560b-about-efficiency-of-inverting-back-boost-converter-svla317b

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件: TPS54360

你(们)好。

我想按 SLVA317B 中列出的拓扑从 TPS54560B 获得电源电压。

该电源的规格如下所示...

输入电压:48V

输出电压:-7V

输出电流:1.5~2.0A

我有一个问题。

您是否在此拓扑中拥有效率数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们拥有的最接近的数据是采用反相降压/升压拓扑的 TPS54360。

    www.ti.com/.../slva257a.pdf

    这将使您初步了解效率水平。

    此致、
    Katelyn