我有一个使用 TPS92641来控制350mA LED 的并联调光设计。 如果我将 PWM 输入设置为 SDIM 高电平(3.3V)、我会看到 SDRV 输出在 tOFF 结束时脉冲至约6V 约70ns、并使分流 FET 瞬间导通。 这 并不是在每个 tOFF 结束时发生的、而是大约70%的时间。 最终结果是 LED 出现轻微闪烁。
在下面的波形中、绿色走线是流经 LED 的电流、黑色走线是 SDRV 的输出。 我已经从分流 FET 的栅极上断开 SDRV、以使其停止使 LED 短路。 另一个有趣的现象是、当 SDRV 没有脉冲时、tOFF 末尾的电流略低。
我已附上该位的原理图、VIN 为48V、LED 上的压降约为30V。
希望您能提出这种情况的发生原因、并帮助我解决问题。
谢谢
Martin