This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600是否可用于全桥拓扑?

Guru**** 2388690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803794/ucc25600-can-ucc25600-be-used-for-full-bridge-topology

器件型号:UCC25600

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 具有全桥拓扑的 UCC25600、如随附的 pdf 文件。

 您能否回答以下 问题或提供建议?

 问题1. UCC25600是否可用于全桥拓扑?

 问题2. 如果问题1的答案是"是"、您是否有任何参考原理图?

 问题3. 如果问题1的答案是否定的、您能 告诉我 您推荐的任何全桥控制器 IC 吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC25600_5F00_FullBridge052219.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai-San

    是的、您可以在全桥谐振 LLC 中使用 UCC25600、如所附的原理图所示。 但是、TI 没有提供演示 UCC25600配置的参考设计。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢您的回复。

    下面我可以再问几个问题吗?

    问题1. 当使用我之前连接的图将 UCC25600用于全桥拓扑时、
    应如何连接 UCC25600的"OC"端子?
    可以给我任何想法或建议吗?

    问题2. 当 UCC25600用于全桥拓扑时、CAN 两个脉冲变压器用于全桥 FET 驱动
    组合成一个变压器?
    如果答案是"是"、组合是否存在任何缺点?
    可以给我任何想法或建议吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai-San

    OC 引脚用于测量谐振电流以实现过流/过功率保护。 如果不需要、可以将其保持断开状态。 如果需要此功能、可以使用电流互感器来降低谐振电流、这是一个很好的起点。

    我没有看到任何产品将两个脉冲变压器组合在一起用于全桥 FET 驱动。 因此、我无法评论任何设计难题。 不过、您看到的点极性看起来是正确的、用于确定 FET 何时应导通或关断。 如果您对使用此路径感兴趣、我建议联系磁性元件制造商。

    此致、
    Eric