This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:ON 引脚慢速上升信号

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804146/tps22990-on-pin-slow-rising-signal

器件型号:TPS22990

请参阅数据表(SLVSDK1C)、PG.4上的表7.3、找到以下内容:
VIH (min)= 1.05V
VIL (最大值)= 0.5V
在我们的应用中、我们希望通过在 ON 引脚上使用 RC 来延迟此负载开关的开启(以满足电源排序要求)。 由于 RC 为10k、1uF、因此这将导致信号显著降低。 在电压介于0.5V 和1.05V 之间的时间段内、这将导致 ON 引脚输入级出现问题(击穿等)。 一般而言、除了此部件、在处理 CMOS 输入级时、是否存在 RC 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pervaze:

    感谢您与 E2E 联系!

    不可以、当您在0.5至1.05V 之间时、不会有任何击穿电流。 我们指定这些逻辑电平阈值以保证器件何时处于开/关状态、但器件将在0.5至1.05V 之间正常工作。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能就此提供更清晰的说明:
    这是否意味着 ON 引脚具有施密特触发输入、不受缓慢变化信号的影响?
    2、中间的灰色区域中点、这里是0.775V、这两者之间到底发生了什么?
    一般而言,经典的建议是避免这种情况,如以下附录所示 注释。 TPS22990以及其他 IC 上的其他此类信号是否不属于以下范围?
    慢速或浮点 CMOS 输入的影响
    www.ti.com/.../scba004d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pervaze:

    TPS22990和我们的其他负载开关器件不受缓慢变化信号的影响。 该器件在 ON 引脚上具有内置迟滞(123mV)、因此器件不会随着 ON 引脚上的电压缓慢上升而开启/关闭。  

    VIL / VIH 阈值是器件开启和关闭的保证位置。 该器件可能会在 VIL/VIH 阈值之间的"灰色区域"中开启、但由于器件内置了迟滞、因此不会对开关产生负面影响。  

    3不适用于我们的负载开关器件、您应该会发现斜坡信号变化缓慢。 您还可以订购 TPS22990评估板、以使用 on/en 引脚上的缓慢变化斜坡测试配置。

    谢谢、

    黄亚瑟