This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050BRHLT 无法为4.2V 满电池充电

Guru**** 2544780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801563/bq51050b-bq51050brhlt-can-not-charge-full-battery-4-2v

器件型号:BQ51050B

尊敬的专家!

我有采用 BQ51050BRHLT 的设计型无槽充电器。

我的设计似乎可以正常工作、但它无法为4.2V 全电池充电。

我花了一些时间来找到根本原因、但现在这种情况已经失败了。

我将我的设计附在下面。

我希望有人能找到我的问题的解决方案。

感谢您的 help.e2e.ti.com/.../Charg_5F00_Wiless.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    原理图看起来不错。
    您能描述您看到的电池无法完全充电问题吗?
    电压是否未增加到4.2V 或电流是否未进入收尾模式、您是否看到充电完成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    有关此问题的任何更新、您是否仍然看到设备的充电问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill Johns。
    很抱歉我迟到了。
    遗憾的是、当我测试 PCB 时、它会损坏、因此我需要使用新电路板来测试连续性。
    当我再次测试时、我将更新 PCB 的状态。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复和更新、没有问题、了解情况。
    我们现在可以关闭此帖子、如果您稍后有更多问题、请重新打开。