This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:UCC5320

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5320, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804064/ucc5320-ucc5320

器件型号:UCC5320
主题中讨论的其他器件: UCC27511A

适用于 ucc5320

如果我们将 GND2和 VE2连接在一起会发生什么情况..........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abraham、

    我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    您能告诉我有关您的电路的更多信息吗? 为什么需要将 GND2和 VE2连接在一起? 您为什么要在 UCC27511A 等单通道低侧驱动器上查看 UCC5320?

    当 GND2和 VEE2连接在一起时、该器件仍然可以正常运行。 如果两侧之间发生短路、则会失去基本/增强型隔离。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  用于驱动点火双线圈的应用。  UCC5320E 将用于驱动 IGBT 并进行隔离。 原理图随附。 我们的设计可驱动双点火线圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abraham、

    很抱歉、我最初误解了您的问题。

    如果使用 UCC5320E、您可以将 VEE2和 GND2连接在一起、器件将正常工作。 该引脚主要用于防止在使用分离电源实现正向导通和负向关断时对开关进行欠驱动。

    在这种情况下、您仍将保持隔离。

    我无法在您的帖子中看到原理图。 您可以再次尝试附加它、还是以 pdf 的形式附加它吗?

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    谢谢、
    John