This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:电路板启动期间隔离负载的组件建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804000/tps53647-component-recommendation-for-isolating-load-during-board-bringup

器件型号:TPS53647

尊敬的 TI:

我们正在设计使用 TPS53647为定制 SoC 供电的电源。

我们将使用 TPS53647的两个相位来实现50A 的总输出电流。

我们希望在电路板首次加电期间将 SoC 与电源隔离。

请提供一些我们可以用于我们的应用的组件。

此外,如果我们使用某些组件隔离 SoC 和电源,则从电源到 SoC 的电源路径是否存在任何不连续性,因为该组件会降低 SoC 的性能。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalit、

    我认为您可以使用热插拔 IC 通过功率 FET 进行控制、从而将 TPS53647输出电压隔离到 SoC。
    以下链接提供了一些信息。
    www.ti.com/.../overview.html

    我不熟悉热插拔 IC 的详细信息、如果您有进一步的问题、能否提交新的帖子? 其他 TI 工程师将为您提供支持。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalit、

    常用的方法是在输出 LC 和 SoC 之间添加多个大尺寸电阻器。 我认为这是为了测试、对吧?
    如何在不安装 SoC 的情况下再安装一个或两个 PCBA? 这是隔离电源和 SoC 的另一种方法。

    谢谢、
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以使用大电流保险丝代替电阻器或 MOSFET?

    我认为保险丝不会出现任何压降或噪声问题。

    此致:

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    是的、您可以使用电子保险丝或 H 插拔 IC 来隔离输出。
    请在另一个主题中创建此请求、将有另一个产品线工程师为您提供帮助。

    谢谢。
    Chasel