This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040 0~15 C、0.5C 充电器

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804358/bq24040-bq24040-0-15-degree-c-0-5c-charger

器件型号:BQ24040

尊敬的:


我们的电池规格:


1.450mAH、充电器限值低于4.23V

2.465mAH、充电器限值低于4.38V

3.500mAH、充电器限值低于4.23V


进行比较

 0~15°C、0.5°C 充电器

15~45°C、1C 充电器


BQ24040适合吗? 如果没有,是否有任何建议?


该 IC 是 ISET2 设置还是 要切换的 NTC (TS)感应温度?


如有、请告知我。

谢谢、


此致、


劳伦斯。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lawrence
    BQ24040将支持 JEITA 标准、这将在低温条件下将充电电流降低50%。 TS 引脚将为 NTC 提供50uA 的电流、并监控 TS 引脚上的电压、跳闸点电压低于:
    1) 冷关断---- 1230mV
    2) 低温半充电-790mV
    3) 4.1V 高温-278mV
    4) 热关断-- 178mV
    介于1230mV 和790mV 之间的充电电流降低50%。
    正常充电电压介于790mV 和278mV 之间。
    在278mV 至178mV 之间、充电电压降至4.1V。

    需要调整外部 NTC 的大小、以使其满足上述要求。