This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:CS 引脚处的电压

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804427/ucc28951-q1-voltage-at-cs-pin

器件型号:UCC28951-Q1

各位专家:

根据第45页的公式109、我认为在最大负载时 CS 引脚上的电压为2V。 是这样吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Uchilosi-San

    2V 电平是逐周期(CBC)电流限制比较器的电平。 您可以看到、传输到 CBC 比较器的信号是 CS 引脚上的电流感应信号与斜率补偿斜坡的总和。 计算电流检测电阻器的斜率补偿斜坡裕度为300mV、因此 CS 引脚的最大电平为1.53V (1.53V = 2V - 300mV 减去10%裕度)。

    此致
    Colin