各位专家:
在数据表的第19页有一项用于设置同步整流的关断延迟时间。 在第53页、有一条评论认为"设置这些延迟的好地方是 tABSET 的50%。" 当负载增加时、A 和 B 之间的死区时间减少、而当负载增加时、E 和 F 之间的关断延迟增加。
当我们将其设置为50%时、是否有任何建议的负载百分比?
如果 E 和 F 之间的延迟大于 A 和 B 之间的死区时间、是否有发生浪涌或任何情况的机会?
此致、
Uchikoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
在数据表的第19页有一项用于设置同步整流的关断延迟时间。 在第53页、有一条评论认为"设置这些延迟的好地方是 tABSET 的50%。" 当负载增加时、A 和 B 之间的死区时间减少、而当负载增加时、E 和 F 之间的关断延迟增加。
当我们将其设置为50%时、是否有任何建议的负载百分比?
如果 E 和 F 之间的延迟大于 A 和 B 之间的死区时间、是否有发生浪涌或任何情况的机会?
此致、
Uchikoshi
你好,Uchikosi-San
请查看随附的图表。 AB 转换也称为 PA 转换(无源到有源)、在幻灯片1至5中进行了介绍、并在幻灯片9、10中详细介绍了 PA 转换期间发生的 SR 转换。
初级侧延迟与次级侧延迟之间没有直接关系。 要确保的最重要一点是 SR 在流经 SR 的电流反向之前被关闭。 幻灯片1显示 OUTF 在 DELAB 时间的大约50%时变为低电平、而 I_QF 在该时间仍然为正、正电流意味着电流在通道中从 MOSFET 的源极流向漏极。 当 QF 关断时、该电流会转换到 MOSFET 的体二极管中。
如果 SR 在 QB 打开之前关闭、则这不会是问题-前提是 SR 中的电流当时仍然为正。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PSFB-Switch-Transitions.pptx
我们建议初始设置为50%的原因是、它是开始迭代到最终值的过程的好地方。 我会在100%负载时使用 DELAB 设置来执行此操作-因此如果 DELAB = 200ns、则将 DELAB 时间设置为100ns。
此致
Colin