This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:在轻负载条件下、24V 输入电压5V 输出电压无法稳定工作

Guru**** 2527240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804136/tps56637-cannot-work-stably-with-24v-in-5v-out-at-light-load

器件型号:TPS56637

您好 TI

我在2019年1月左右获得了样片。

现在、我有5块板来测试它们。 但芯片在我的板上似乎不能正常工作。

对于轻负载测试、输入为24V、输出为5V、电流约为50mA。

1.当我插入24V 电源时,有时会看到5V 输出,而其他时间则无法输出。  通过率约为20%。

2.在故障情况下、我可以多次重新插接、以在某些故障结果中获得一个通过结果。

3.在正常情况下,如果我保持24V 输入电源接通,输出可以继续。

原理图如下、SYS_POWER 为24V、VBUS_UTC 为5V。

我已尝试删除 R1015/R1019、C1015/R1023或更改另一个 IND L1001、但此问题没有更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cun、

    请仔细检查顶部标记吗?  

    如果顶部标记为 X56637、则会出现快速上电问题。 当 Vin 的压摆率太快时、X56637版本的器件可能无法成功启动。  

    我们有一个新的芯片版本、该版本解决了这个问题、现已推出。 您可以立即从 TI store 申请样片、也可以将最终版本的器件发送给您。

    我想提醒一下、这是一个预发布器件、最后一个器件将在10月初发布 RTM。

    请告诉我是否还有任何其他可以帮助的东西、非常感谢。

    BRS、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    感谢你的答复。
    我将检查顶部标记并应用新样本。
    但是、如果对当前的 x56637有一些解决方法来解决这个问题呢? 以便我可以继续测试、直至新样本到达?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    芯片是否可以返回以执行以下操作?

    1、等待输入24V 就绪
    2.通过 EN 引脚接至 GND 来禁用芯片
    3.通过 EN 引脚悬空来启用芯片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cun、

    是的、这种方法应该能够为器件加电。
    或者、首先通过 EN 引脚接地来禁用芯片、然后插入24V 电源、最后通过 EN 引脚悬空来启用芯片。

    BRS、
    Bruce